This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:快速输出上的谐波

Guru**** 2752825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1325548/tms320f280025-harmonic-on-fast-output

器件型号:TMS320F280025

尊敬的支持团队:

此问题将交由电机控制专家回答、尤其是关于 FAST 观测器的问题。

我在我自己的硬件上使用电机控制 SDK。 SW 现已接近 UNAL_MOTOR_CONTROL_LAB。

FAST 提供了很好的结果、众所周知、我很有能力调整 SW 以满足我的需求(稳压器调优等)。

但我可以看到一些内部信号具有一些谐波、会在稳压器上产生一些小的振荡、我来解释一下:

-速度从 FAST 有一个谐波(约 x 16基频)。

我在中也可以看到 Id 和 Iq 上的这种谐波。

我想这与不是完全正弦的电机的 EMF 有关。并且产生一个非完美电流。

是否有办法调整 FAST 估算器来尝试减小该值?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它可能与 FAST 估算器无关。 您可以尝试调整速度和电流 PI 控制器的增益参数、也可以尝试改善电流和电压检测信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经尝试调节了。 对我来说、感应信号不是问题。

    我只需在不为电机供电(手动旋转)的情况下绘制角度估算器输出(使用 PWMDAC)和相间电压(差分探针)、并且可以清楚地看到角度上的谐波与 反电动势的失真(并非完全正弦)同步。

    到目前为止、我已经能够通过实施一些数字滤波来处理它、但如果我可以在源端直接改进它、它可能会更好。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你可以尝试找到一些相关的文件,并尝试实施其方法。 很遗憾、当前的 MCSDK 中没有适合您的参考代码。