This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:TMS320F28386D ADC 引脚在连接至差分放大器(直流耦合)时产生振荡

Guru**** 2951260 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1324801/tms320f28386d-tms320f28386d-adc-pin-oscillation-when-it-is-connected-to-differential-amplifier-dc-coupled

器件型号:TMS320F28386D
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

我在电路板上使用多个电压和电流传感器、我的设计中使用了大约10个 ADC 通道。 在 其中3个中、我使用 以下 ADC 输入网络。  我正在使用差分放大器(直流耦合)感测 PV 电池板电压(VPV_P 和 VPV_N 之间)。 放大器的输出为:G =(R2/R1)*(VPV_P - VPV_N)

我已经配置了 ADC 通道、从软件的角度来看、一切似乎都正常工作。 但是、当将 ADC 引脚连接到 放大器的输出时、它上面出现了一些振荡

当放大器的输出未连接到 ADC 引脚(移除了 Rfilter)时、信号是正常的并且与预期一致。 在这里、我附加了放大器未连接到 ADC 引脚(移除了 Rfilt)时的输出波形。 VPV_P 和 VPV_N 上的电压为12V。 如您所见、它是预期的恒定电压。 您在波形中看到的噪声主要来自测量接地环路。

但是、当我 通过 Rfilt 将放大器的输出连接到 ADC 引脚时、它开始振荡。  在这里、我附加当放大器连接到 ADC 引脚时的输出波形(未移除 Rfilt)。  VPV_P 和 VPV_N 上的电压再次为12V。 正如您看到的、ADC 引脚上存在振荡。


我正在使用驱动周期49、200MHz (采集时间为250ns)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ruiyang:

    1.) 您是否可以保留 RC 滤波器但不连接到 ADC 输入、然后调节差动放大器输出?  希望查看差分运算放大器侧是否存在交流变化、或者是否由于差分放大器与 ADC 输入之间存在负载。

    2.) 如果连接 RC 滤波器而未连接到 ADC 输入(在步骤1中进行验证)、差分运算放大器输出不会振荡、则差分运算放大器输出可能会因内部 ADC 输入网络和采样电容器的开关而失真。

    3.) 您是否可以在 RC 滤波器连接到 ADC 输入、并且让 F28386D 刚刚上电而不运行任何代码的情况下示波器查看差分运算放大器输出?

    谢谢。

    约瑟夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    如果电路中有 RC 滤波器、但未连接到 ADC 引脚、我仍然可以看到振荡(让 F28386D 只是上电、而不运行任何代码)。 仅当我删除 R 并调整放大器的输出范围时、振荡才会消失。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ruiyang:

    似乎差动运算放大器有一些不稳定性。  是否有建议在 TLV9054IRTER 的 VDDA 电源引脚上连接去耦电容器?  作为模拟电路最佳实践的一部分、这也有助于将滤波器放置在最靠近运算放大器 VDDA 电源引脚的位置。  RC 滤波器的布线情况如何?  可能是输入/输出布线之间存在一些交叉、导致反馈开始振荡。

    根据您描述的结果、我认为振荡不是由 F28386器件直接引起。  振荡的周期性是在500kHz (2us)左右、并且在 F28386器件上电而不运行任何代码时、没有任何东西以该速率发生节拍。

    此致、

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    感谢您的答复。 我使用 TINA-TI 运行了仿真。 正如您在随附的文件中看到的、 仿真也显示了振荡。 我 不确定 这可能来自哪里。 您能看一下并提供一些反馈吗?

    谢谢!

    e2e.ti.com/.../F2838x_5F00_Ext_5F00_12BSE_5F00_differential_5F00_amplifier.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ruiyang:

    我本来打算建议在 TINA 上进行调谐仿真、但您还是取得了领先一步。  我认为您可能需要通过在两者之间放置一个单位增益缓冲器将 RC 滤波器与差分运算放大器隔离开来。  您还可以通过 TINA 仿真来验证该结果。

    此致、

    约瑟夫