This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:CCS Cloud "Go to Definition""Breakpoint"problem

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1326666/tms320f28335-ccs-cloud-go-to-definition-and-breakpoint-problems

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!
这里我是新手。

我开始使用 CCS 云。 但我面临着一些问题。  

我 将 一些示例从 Resource Explorer 导入到 CCS 云中。

第一个问题:

我无法转至默认函数的定义,如 InitSysCtrl();。 系统始终转到"extern void  InitSysCtrl (void);"定义。

问题的屏幕截图:

我要检查的函数。

但文件转到了头文件的这一行。  

我没有更改任何内容、也没有包括/排除我导入的示例中的任何内容。 我只需选择将示例导入 CCS 云。 不过、代码运行过程中不会显示任何错误。

第二个问题:  

我不能在调试模式下的示例中放置任何硬件断点。

断点始终被禁用。  

问题的屏幕截图:

当我将光标放在断点处时、会显示"没有代码与"/home/guest/ide/default/Example_2833xGpioToggle/Example_2833xGpioToggle.c "相关联、任何已加载符号中的第96行"消息。

我的操作是否错误、是否应在运行和调试之前更改代码中的内容?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    我无法转至默认函数的定义,如 InitSysCtrl();。 系统始终转到"extern void  InitSysCtrl (void);"定义。

    与 CCS Theia 和 CCS Cloud 一起使用的索引器/解析器有几个已知问题。 我们希望在将来的版本中解决这些问题。

    Unknown 说:
    我不能在调试模式下将任何硬件断点放在示例中。

    我能够使用 C2000Ware 中的 F28x 示例重现此问题。 但是、我无法在其他器件上重现该问题。 相同的28x 示例适用于 CCS Eclipse 和 CCS Theia、因此该问题似乎特定于 CCS Cloud。

    我为此提交了一个错误。 跟踪链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-11638

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的帮助。 我正在跟踪此问题页面。 我应该将状态更改为"这已解决我的问题"、还是应该等待结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我应该将状态更改为"此已解决我的问题"还是应该等待结果?

    请注意、从支持/论坛的角度来看、问题已解决。 有关原因的解释、请参阅以下文章中的第一个常见问题解答:

    https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/3131/please-read-first-ccs-forum-usage-guidelines

    因此您可以关闭该线程。

    谢谢