This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:是否可以为霍尔传感器配置任何 GPIO 引脚?

Guru**** 2949130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1327124/tms320f280025c-is-any-gpio-pin-can-configure-for-hall-sensor

器件型号:TMS320F280025C

您好!

我想使用除 UNIVERSAL_MOTORCONTROL_LAB 定义的 GPIO 14、25和26之外的 GPIO (需要 EQEP2_x?)

例如、我想使用48 QFP 版本、其中 eQEP 与 SPI 发生冲突/共享、所以我想将其他备用 GPIO 用于霍尔 A B C 输入。

丹尼  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现 XBAR 可以将任何 GPIO 配置为 eCAP 输入!