This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:C2000Ware HRPWM 示例项目警告

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025C, C2000WARE, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1326516/tms320f280025c-c2000ware-hrpwm-sample-project-warning

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件: C2000WARESysConfig

你好。

我正在尝试使用 TMS320F280025C 在 C2000Ware 中运行示例项目"HRPWM_ex1_Duty_SFO"。
但是、当我在 CCS 中编译工程时、我会在 SysConfig 文件中看到一个警告标记。
当我选中时、我发现一条语句"在 HR 模式下、如果 CTRMODE =向上计数模式、则不支持死区模块"。
我理解警告的含义、但如何才能消除此警告?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、坂口弘树

    请单击抑制按钮(位于共享图像的右下方)以抑制警告。

    谢谢。此致、
    马德哈瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Madhava。

    感谢您的回答。
    这种方法只是防止警告出现的一种方法、对吗?
    此警告本身保留在项目中是否安全?

    谢谢。此致、

    坂口弘树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这只是抑制警告。 需要注意的是、如 TRM 中所述、TB 计数器递增计数模式不支持 HRPWM +死区、并可能导致给定模块的输出出现意外行为。 建议不要使用/配置不受支持的配置。

    谢谢。此致、

    马德哈瓦