Other Parts Discussed in Thread: DRV8353, LAUNCHXL-F2800157, DRV8353RS-EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8353、 LAUNCHXL-F2800157、 DRV8353RS-EVM
您好、团队成员:
我正在使用 F2800157 Launchpad 并借助编码器反馈的 DRV8353电源板来进行48V ABZ+PWM 电机的位置控制。 我正在使用 TI 通用电机代码(UMC)、并且已启用与电机编码器相关的宏。 启用 MOTOR1_ENC 后、电机将在无编码器反馈的情况下运行、并且以恒定速度运行、与 motorVars_M1.52值无关。Ref_Hz
之前、我已通过使用 F2800157 Launchpad 和 DRV8353 MOSFET 板的电流和电压反馈测试霍尔反馈和 MOTOR_FAST 方法、其工作正常、能够改变两个方向的速度。
- 请就上述问题提供帮助、以及与 MOTOR1_FAST 方法相比、是否需要更改 UMC 中的任何内容以使用编码器反馈运行48V PWM+ABZ 电机。
谢谢、此致、
K·H·P