This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 600W 输出电压可调节 DC/DC 解决方案

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5045, UCD3138, UCC28951, PMP8740, UCC25660, PMP4435, PMP4320A, PMP20978

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1325776/solution-for-600w-output-voltage-adjustable-dc-dc

主题中讨论的其他器件:UCC28951、LM5045、 PMP8740、 UCC25660、UCD3138 、 PMP4435、 PMP4320A、 PMP20978

大家好、

客户有问题需要您的帮助:

600W 直流可调电源,输入48V ,输出100-800V 可调(通过串行端口或其他数字总线指令),精度低于10V,纹波要求不高,初始选择全桥拓扑,可靠性高,抗干扰能力强(机箱中有高压脉冲电源), 对效率没有要求、我不知道选择哪种开发板是合适的、此外、UCC28951这种电源控制器是否可以满足要求? 开发容易吗?  我在互联网上看不到太多信息、大多数都是 C2000、使用它进行开发是否更合适?

此致、

本