This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:TMS320F28377D

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1325409/tms320f28377d-tms320f28377d

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件: SysConfig

主题:寻求有关 TMS320F28377D 应用的温度传感器选择和参考代码的指导

尊敬的 TI 社区:

我希望这条消息能让您满意。 我目前正在开发一款采用 TMS320F28377D 数字信号处理器(DSP)的温度传感应用。 作为我项目要求的一部分、我的任务是选择一个与 TMS320F28377D 兼容的温度传感器、并获取参考代码以启动我的开发流程。

鉴于 TI 社区中丰富的专业知识、我将在这些领域提出建议和指导。 以下是我所寻求的具体内容:

  1. 温度传感器兼容性:我需要与 TMS320F28377D DSP 兼容的温度传感器。 由于 DSP 和传感器之间的兼容性对于无缝集成和精确的温度测量至关重要、我正在寻找有关已成功与 TMS320F28377D 结合使用或已知兼容的温度传感器的建议。

  2. 参考代码:由于我无法使用 TMS320F28377D 进行温度感应的参考代码、因此我要查找所有可用的参考代码或示例项目、以演示如何使用此 DSP 进行温度感应。 此参考代码将作为我的开发过程的重要起点、帮助我了解实现细节并优化我的应用。

您可以提供有关 TMS320F28377D 兼容型温度传感器和参考代码的任何见解、建议或资源、我们都将不胜感激。 此外、如果您根据自己在使用 TI 器件的温度感应应用方面的经验有任何建议或最佳实践、我将非常感谢您的深入见解。

提前感谢您投入宝贵的时间给予大力支持。 在我成功实施温度感应项目的过程中、您的专业知识和支持将非常宝贵。 如果您需要有关我的要求的任何进一步说明或详细信息、请随时联系。

此致

A·艾哈迈德  

aneel.ahmad20@gmail.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anneel、

    我们将这款基于 I2C 的温度传感器用于一些内部实验、它与 C2000 MCU 上的 I2C 连接 https://www.ti.com/product/TMP117 

    在上面的 PF 上有一个指向此应用手册  https://www.ti.com/lit/sszt228的链接 、其中提供了有关使用基于 SysConfig 的工具生成一些基本行 C 代码的说明、应该能够在对 C2000进行一些修改后将这些代码移植到 C2000。

    请告诉我这是否有帮助。

    此致!

    马修