This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:我想询问是否可以同时使用 SPI-A 和 SPI-B 通道。

Guru**** 2554850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1326359/tms320f28379d-i-would-like-to-inquire-whether-spi-a-and-spi-b-channels-can-be-used-simultaneously

器件型号:TMS320F28379D

* SPI- A와 SPI-B 채널을 동시에 사용할 수 있는지 문의하고 싶습니다。
GPIO6 (CLK):"모터 인코더 MA"에 연결됩니다。
GPIO7 (环回 CLK):SPI-A (GPIO56)및 SPI-B (GPIO22)에 연결됨
3. SLO:SPI-A (GPIO54)및 SPI-B (GPIO24)에 연결됨
4.SPI-A 동시 사용 및 SPI-B:CLK 출력과 数据波 입력이 확인되나、한 채널만 동작할 경우 수신값은 CCS에서 확인되며、두 채널을 동시에 사용하면 에러가 발생합니다。

*BiSS-API C는 SPI-B A와 2채널에서 동시에 사용할 수 없나요?