This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:测试失败:HWBIST 满

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1322048/tms320f28386d-test-fail-hwbist-full

器件型号:TMS320F28386D

我们的客户用户车辆报告测试失败故障:HWBIST 已满!。 (至少80000辆汽车中的一辆)

我们的设计在上电自检期间运行 STA_HWBIST_FULL STL_HWBIST_NO_ERROR 一次。 (在 CPU2上且 NMI ISR 标志被清除)

集成的 SDL 版本如下所示。

//$TI 版本:C2000诊断库 v3.00.00 $

//$Release Date:TUE Oct 19 17:39:05 IST 2021 $

HWBIST 执行过程中出现故障是一种严重的情况。

客户很关心这种故障的车辆的数量。

 

我们就该故障与 TI 沟通、想获取 TI 的一些信息。

  1. TI 是否有关于 F28386D HWBIST 测试的故障率信息?
  2. 对此错误进行进一步分析、存在三种类型错误、即 STL_UTIL_HWBIST_OVERRIDE、STL_UTIL_HWBIST_NMI_TEST、STL_UTIL_HWBIST_FAIL。 是否有详细分类? 或 FEMA 可用?
  3. 每次自检都会报告 HWBIST 错误、这是 TI 建议的策略。 据我了解、CPU 不再是可信的。 应进行更换。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    wz、

    很抱歉删除了您的原始主题、我们的一位 TI 现场工程师已经将此问题发布到 E2E、我尝试合并这些主题。  我想您也在和他合作(Johnson Chen)吗?  我也将与他联系、我们将通过电子邮件在线与您联系以获取更多信息。

    • TI 是否有关于 F28386D HWBIST 测试的故障率信息?
    • 对此错误进行进一步分析、存在三种类型错误、即 STL_UTIL_HWBIST_OVERRIDE、STL_UTIL_HWBIST_NMI_TEST、STL_UTIL_HWBIST_FAIL。 是否有详细分类? 或 FEMA 可用?
    • 每次自检都会报告 HWBIST 错误、这是 TI 建议的策略。 据我了解、CPU 不再是可信的。 应进行更换。
    [/报价]

    我们没有报告此器件(或任何其他 C2000器件)上 HWBIST 的任何问题/故障率。

    我们可能需要分析失败的微运行、除了一些 HWBIST 状态寄存器的值之外、我仍在研究这一点。

    如果 HWBIST 在一段时间/运行后出现故障、则器件上逻辑功能的行为不是正确的。  客户系统可能未使用发生故障的逻辑;但我们不知道这一点、也不能假设情况是这样的。  我同意更换器件是正确的决定;但更为重要的是、我们(TI)需要了解哪些故障、条件等。

    正如我所提到的、我们应该在论坛之外与您联系、跟进一些问题/行动。  如果您没有直接收到我们的消息、请告诉我。

    此致!
    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我一直与 陈强生联系。