This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28021:TZ 引脚问题

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1325886/tms320f28021-tz-pin-issue

器件型号:TMS320F28021

迪亚尔斯、

客户反馈27引脚 TZ 被下拉、偶尔会发生3.3V 电源短路。 请帮助检查原理图是否有任何问题。

谢谢

e2e.ti.com/.../WLD160ZQ1V02.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于美国放假、请预计在2月20日前收到答复。

    谢谢。此致、

    辛奇塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宁、

             原理图采用的格式极难分析。 此外、您的帖子中几乎没有有关该问题的信息、我们可以为您提供任何有意义的调试提示。 很遗憾、我们无法提供帮助。