This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P65X:找不到 CPU CPU1_CLA1的驱动程序

Guru**** 2070590 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28P65X, C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1325578/launchxl-f28p65x-cannot-find-a-driver-for-cpu-cpu1_cla1

器件型号:LAUNCHXL-F28P65X
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

硬件:连接的 LAUNCHXL-F28P65X

SW:新安装的 CCS 版本:12.6.0.00008和 C2000Ware_5_01_00_00。 安装后 Windows 重新启动。

按照 Resource Explorer 中的说明:CCS 入门并导入"C:\ti\C2000Ware_5_01_00_00\driverlib\f28p65x\examples\C28x\empty_projects\ccs\empty_driverlib_project.projectspec"

目标为 TMS320F28P650DK9.ccxml、并报告上述错误。 无法找到 CPU CPU1_CLA1的驱动程序

有任何建议吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请使用随附的 ccxml 文件作为目标配置文件。  F28P65x 具有 CLA 类型2、而 CCXML 指的是 CLA 类型1。  

    更新的 CCXML 将包含在下一个 C2000Ware 版本中。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/171/5100.TMS320F28P650DK9.ccxml

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么我的问题在论坛上不可见?

    我将测试新的配置文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的问题在论坛上可见、因此我可以回复。   

    此致

    西达尔特