This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28067:C2000Ware 定义与同一系列中的其他处理器完全不同

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1325186/tms320f28067-c2000ware-defintions-completely-different-from-other-processors-in-the-same-family

器件型号:TMS320F28067
主题中讨论的其他器件:TMS320F280049C

我们使用 TMS320F280049C 开发了我们的应用、并切换到了 F28067、因为我们实际上可以购买它们。 看起来与其他处理器不同、C2000软件文件与其他处理器完全不同。 最明显的一点是、PieVector 名称相似但不同、F2806x_GPIO.c 没有大多数其他处理器中的 pic 配置或简单的读取和写入函数。

我使用的是 C200Ware V5.01.00。 请告诉我有一些秘密版本使用与其他处理器相同的名称和功能!

谢谢 John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John:

    F28004x 是第3代器件,而 F2806x 是第2代器件,因此有区别。

    没有此类机密版本, C200Ware 中提供了所有可用的头文件/示例。

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddarth:

    因此、我可以在第3代器件上编写 GPIO 例程了吗? 对于您的用户来说、这似乎是一个重要的后向步骤。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John:  

    我们没有跨这些器件直接迁移指南。  

      您可以使用原理图  

    • 比较给定外设的 F2806x 与 F28004x 的示例。  
    • 将 F280049C 的文件和源代码包含到工程中、让它引用相同的工程主文件、并查看两者之间的编译错误
    • 请参阅以下 指南、该指南 提到了 器件上各外设之间的差异、这些外设可能有助于进行移植。http://www.ti.com/lit/spru566

    此致

    西达尔特