This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:无法对闪存进行编程和/或从 RAM 引导

Guru**** 2557960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1326896/tms320f28379d-failing-to-program-flash-and-or-booting-from-ram

器件型号:TMS320F28379D

我有一个板,我一直工作,没有明显的问题几个星期。 但是、我无法再对项目进行刷写和调试。 我也面临同样的问题

当我测试与调试器的连接时、一切似乎都正常。

但是、当尝试照常启动新的调试会话时、我收到以下错误消息:

C28xx_CPU1:GEL 输出:
存储器映射初始化完成
C28xx_CPU1:如果在一个内核上完成擦除/编程(E/P)操作、则另一个内核不应从共享 RAM (SR)执行、因为它们用于 E/P 代码。 此外、CPU1将暂停以确定将运行闪存插件代码的 CPU 的 SR 所有权、之后将设置 CPU1以运行其应用。 可以在两个闪存组都编程后从 SR 开始执行用户代码。
C28xx_CPU1:错误:(ERROR -1044 @ 0x0)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真软件包9.12.0.00150)
C28xx_CPU1:无法停止目标 CPU:(错误-1135 @ 0xC095)调试探针报告了一个错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真软件包9.12.0.00150)
C28xx_CPU1:尝试20次后无法确定目标状态
C28xx_CPU1:在断开连接之前从目标中删除调试状态失败。 程序存储器中仍可能嵌入了断点操作码。 建议您在连接前复位仿真器并在继续调试前重新加载程序
C28xx_CPU1:在闪存操作期间发生错误:无法读取0x0007026D@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:在闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005F444@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:在闪存操作期间发生错误:无法读取0x0005F444@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:在闪存操作期间发生错误:无法读取0x000130@编程:目标未连接
C28xx_CPU1:执行 PLL 配置算法时出错。 操作已取消。 (0x0)
C28xx_CPU1:在闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005D200@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:文件加载程序:存储器写入失败:未知错误
C28xx_CPU1:GEL:文件:F:\OneDrive\Latina\Engenharia\AquecimentoIndia\fw\new_heater_CPU1\flash\new_heater_cpu1.out:加载失败。
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取寄存器 PC:目标未连接
C28xx_CPU1:在闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005F800@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x000000@程序:目标未连接
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法在目标断开时启用
C28xx_CPU1:在闪存操作期间发生错误:无法读取0x0005F444@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:在闪存操作期间发生错误:无法读取0x0007026D@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:在闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005F444@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:在闪存操作期间发生错误:无法读取0x0005F444@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:在尝试执行 pwrite_en.alG 时无法运行目标
C28xx_CPU1:闪存操作在等待算法完成时超时。 操作已取消。
C28xx_CPU1:在擦除/加载闪存之前、执行调试器复位并执行引导 ROM 代码(点击 CCS 调试窗口中的"恢复"按钮)。 如果这对成功执行闪存擦除/加载没有帮助、请检查复位原因(RESC)寄存器、NMI 影子标志(NMISHDFLG)寄存器和引导 ROM 状态寄存器以进行进一步调试。
C28xx_CPU1:在闪存操作期间发生错误:无法读取0x0007026D@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:在闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005F444@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:在闪存操作期间发生错误:无法读取0x0005F444@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:在闪存操作期间发生错误:无法读取0x0007026D@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:在闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005D200@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取0x05D200@程序:目标未连接
C28xx_CPU1:在闪存操作期间发生错误:无法读取0x0007026D@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:在闪存操作期间发生错误:无法读取0x0005D20E@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:在闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005D20E@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:在闪存操作期间发生错误:无法读取0x0005D20E@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:在闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005D20E@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:在闪存操作期间发生错误:无法读取0x0005D22E@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取0x0005D208@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005D208@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取0x0005D208@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005D208@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:在闪存操作期间发生错误:无法读取0x0005D222@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:在闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005D222@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:在闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005D214@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:在闪存操作期间发生错误:无法读取0x0005D20E@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:在闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005D20E@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:在闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005D20E@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:在闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005D222@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:在闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005D200@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x000000@程序:目标未连接
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法在目标断开时启用
C28xx_CPU1:在闪存操作期间发生错误:无法读取0x0005F444@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:在闪存操作期间发生错误:无法读取0x0007026D@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:在闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005F444@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:在闪存操作期间发生错误:无法读取0x0005F444@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:在尝试执行 pwrite_dis.alg 时无法运行目标
C28xx_CPU1:闪存操作在等待算法完成时超时。 操作已取消。
C28xx_CPU1:在擦除/加载闪存之前、执行调试器复位并执行引导 ROM 代码(点击 CCS 调试窗口中的"恢复"按钮)。 如果这对成功执行闪存擦除/加载没有帮助、请检查复位原因(RESC)寄存器、NMI 影子标志(NMISHDFLG)寄存器和引导 ROM 状态寄存器以进行进一步调试。
C28xx_CPU1:在闪存操作期间发生错误:无法读取0x0007026D@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:在闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005F444@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:在闪存操作期间发生错误:无法读取0x0005F444@数据:目标未连接
C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入寄存器 PC:目标未连接

于是、我尝试了一个位于 RAM 上的经典闪烁 LED 项目、随后便可以成功将程序下载到器件上。 然而,我无法传递 Device_Init ()函数,并在整个代码中逐步重新启动调试。 当我到达 DriverLib 的 sysctl.c 内的 PLL 配置时、出现如下所示的错误。

点击"是"、我得到错误:

C28xx_CPU1:无法单步执行目标程序:(错误-1156 @ 0x848F)器件可能正在低功耗模式下运行。 是否要使其退出此模式? 选择"是"以强制唤醒器件、然后重试操作。 选择"否"可在不唤醒器件的情况下重试操作。 (仿真软件包9.12.0.00150)
C28xx_CPU1:无法单步执行目标程序:(错误-2060 @ 0x0)无法在器件运行时完成请求的操作。 停止器件、然后重试此操作。 (仿真软件包9.12.0.00150)
C28xx_CPU1:无法停止目标 CPU:(错误-1135 @ 0x848F)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真软件包9.12.0.00150)
C28xx_CPU1:错误:(ERROR -1135 @ 0x848F)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真软件包9.12.0.00150)
C28xx_CPU1:尝试20次后无法确定目标状态
C28xx_CPU1:断点管理器:无法删除请求的 AET 作业
C28xx_CPU1:在断开连接之前从目标中删除调试状态失败。 程序存储器中仍可能嵌入了断点操作码。 建议您在连接前复位仿真器并在继续调试前重新加载程序

在第一个(较长的)错误日志中、您可以找到下面的行、该行也指出了 PLL 的问题:

C28xx_CPU1:执行 PLL 配置算法时出错。 操作已取消。 (0x0)

我还尝试了上述 POST 中建议的过程、并尝试在调试配置中的"Misc/Other Options"内启用"Allow power transitions while running if supported (如果支持则允许在运行时进行电源转换)"选项。 现在这些都没有帮助。

提前感谢、

Fabrício

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabrício ć、

    感谢进行前期调试、根据您到目前为止所做的工作、这听起来好像是与器件/PLL 计时相关的问题。  CCS 加载闪存中包含内容的.out 文件时、还将设置 PLL 等、然后编程、这可能都相关。

    目标 PCB 是 TI 电路板(launchpad/controlCARD)还是定制 PCB?  如果是自定义、您可以评论器件的时钟输入(X1/X2)连接了什么器件吗?

    默认情况下、闪烁示例是为 controlCARD 构建的、它具有20MHz 时钟输入、因此 PLL 将相应地增大该输入。

    在我向您发送的帖子之间、您可以尝试更改闪烁示例中的 PLL 设置、从而降低设置值以查看是否会让代码越过这一点。

    此致!

    马修