This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:TMS320F280049C 和 TMS320F280049

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049C, TMS320F280049

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1327743/tms320f280049c-tms320f280049c-and-tms320f280049

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件: TMS320F280049

您好!

如果不使用 CLB、用户是否可以在不进行任何更改的情况下将 TMS320F280049替换为 TMS320F280049C?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    根据 数据表的器件比较部分、F280049C 还包括 InstaSPIN-FOC (如果客户需要):