This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:双 CPU 文档和放大器的固件更新;双 CPU 器件的快速入门指南

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1326044/tms320f28p650dk-firmware-update-for-dual-cpu-document-quick-start-guide-for-dual-cpu-device

器件型号:TMS320F28P650DK

尊敬的冠军:

我们是否有用于快速启动双核 C2000双 CPU 和双核 C2000器件固件更新的文档?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    专家正在休假。 请期待在2月22日之前回复。

    谢谢。此致、

    辛奇塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    请访问 http://www.ti.com/lit/pdf/sprabv4 。

    下个月、C2000WareV5.02版本中还将提供 CAN 内核支持。

    谢谢。此致、

    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:


    感谢您的信息。  

    在一个 CPU 和双 CPU C2000器件上应该采用相同的方法进行固件更新、我是不是可以?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    在 F28P65x 上、CPU1可对 CPU1和 CPU2应用程序映像进行编程。  

    谢谢。此致、
    瓦姆西