This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23069:输入交流频率更改后的 SPLL 问题

Guru**** 2832805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1321704/pmp23069-spll-issue-after-input-ac-frequency-changes

器件型号:PMP23069

尊敬的 Champ:

我是为我们的客户提出这个问题的。

用户报告说、交流频率变化后相位不正确、但频率是正确的。

用户想知道 函数 SPLL_1PH_Sogi_config 的 AC_FREQ 是否会在频率变化后影响锁相位?

或者、您是否有任何意见可供用户处理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Wayne


    我在处理它。 我将在获得最新信息后通知您。

    谢谢!

    Amir Husain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amir:

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Wayne
    仅通过查看该算法、相位不应发生变化。 但我没有机会通过实验来验证这一点。 一旦我做了实验、我就会告诉您。

    谢谢

    阿米尔