This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:通用电机控制实验室- IQD 集成器问题

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1327398/tms320f280025c-universal-motor-control-lab---iqd-integrator-problem

器件型号:TMS320F280025C

您好

我将使用 SDK V.4.0.0中的 UMC (通用电机控制)项目、我发现、当电机 BEMF 达到与电源电压相等的速度时、

 45b Handle_Iq 的积分器立即饱和、Iq/Id 电流大幅增加、因为无法再对其进行控制。  

因此、可能有一个概念来防止积分器在接近 BEMF 等电源电压速度的速度下饱和、TI 是否提供这些东西?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    您是否使用您自己的电机运行该示例? 您是否尝试过调整积分增益?

    谢谢。

    嘉兴市