This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280034-Q1:TMS320F280034-Q1内核电源数据?

Guru**** 2926580 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280034-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1327228/tms320f280034-q1-tms320f280034-q1-core-supply-data

器件型号:TMS320F280034-Q1

您好!

我需要内核电源(内部稳压器)数据、如效率、瞬态负载响应、相位和增益裕度以及启动时间、这些数据在 TMS320F280034-Q1的数据表中找不到。

您能提供吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emre Can、

    除了启动时间、我们没有该数据。 这需要我们进行表征、但我们将无法做到。

    在这里我们给出浪涌电流、我想说运行期间的典型 VREG 电流为~100 -200 mA

    此致、

    本·科利尔