This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:调试器连接位

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1325154/tms320f28388d-debugger-connection-bit

器件型号:TMS320F28388D

您好!
客户想知道每个软件是否连接了调试器。 F280049中有位 RESC.bit.DCON。 F28388只有 GLBL_owner_bits.bit.owner。 这是相同的吗?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger:

    paul wang2 说:
    在 F280049中有位 RESC.bit.DCON。 F28388只有 GLBL_owner_bits.bit.owner。 这是否相同?

    这看起来并不相同、根据寄存器描述、该位用于确定模块的所有者(ERAD)、它似乎与谁拥有器件本身无关、因此为什么可以选择"无所有者"。 我将转发给调试器专家、以查看是否有其他一些可能的状态位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holger、

    遗憾的是、此 DCON 位似乎添加在 F28004x 中、并且只存在于较新的器件中。 我认为旧器件中不存在任何等效功能。

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    这两款器件都是第3代器件、而 F28388D 的年龄都在2岁以下。 那么、为什么它被移除了、或者它是一个隐藏位、客户可以使用它?

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holger、

    我不确定为什么要将其删除、但 F2838X 器件中不存在该位。 可能很难找到答案。

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    因此无法识别 SW 中连接的调试器? 您是否可以为每个.gel 文件设置一些寄存器位?

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holger、

    这是一个好主意、而且应该是可行的。  我以前没有这样做、但 GEL 文件应该能够在连接时写入一些寄存器、但如果 JTAG 探针断开连接、该寄存器不会被清除(直到器件复位)。  

    如果您需要相关帮助、请告诉我、我将尽力找到合适的专家来帮助您。

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    您是否知道哪个寄存器/位可以用于此目的? 也可以写入 RAM 吗?

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holger、

    我认为使用哪个内存位置无关紧要、我认为写入 RAM 应该是可行的。

    此致、

    本·科利尔