This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M36P63C2:USB 驱动程序签名

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1325443/f28m36p63c2-usb-driver-signature

器件型号:F28M36P63C2

您好、如果分类错误、请提前告知我们。  

我们开发了一个 SW 接口、可以在  微控制器的 USB 端口上进行通信。 我们在 Windows 操作系统上安装了专用驱动程序、但它们一开始没有签名、因此一开始我们只是绕过操作系统保护来安装驱动程序。 然后我们自己签署,因为在签署。 TXT 文件中 找到一些说明、了解该公司是否可以添加自己的签名、即使从一开始就是第三方产品也是如此。  

    

我们目前仅出于内部目的使用这些驱动程序、但我们想与客户共享此软件以及已签名的驱动程序、以避免他们绕过操作系统保护。

我们从以前的同事那里继承了这些文件、我们关注的是 评估我们是否拥有正确版本的驱动程序、以及更新的许可证、该许可证授予我们签署第三方产品的权利、而不会违反任何版权等。

我们可以从哪里找到该综合信息和文档? 我们在这个过程中是否漏掉了一些东西?  

提前感谢