This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:CAN 闪存内核

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1328345/tms320f2800137-can-flash-kernel

器件型号:TMS320F2800137
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!
提供了 F280037的 CAN 闪存内核。 这也是针对 F2800137计划的吗? 或者、我可以使用 F280037中的那些吗?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

     F2800157 CAN 闪存内核即将就绪、并可在下一个 C2000ware 版本中使用。

    谢谢。此致、

    查尔斯