请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28P650DK 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
您好!
是否有任何将安全 ROM 功能 API 用于 F28P65x 的示例? 我要 在引导加载程序中使用 CMAC 计算函数、
我找不到任何 F28P65x 示例、因此我采用了 F2838x 中的示例代码、将其放在 F28P65x 项目中。 在链接器处生成失败:
错误#16004-D:文件"C:/ti/c2000/C2000Ware_5_01_00_00/libraries/boot_rom/f28P65x/rev0/rom_symbol_libs/cpu1/SafeZoneCode/lib/f28P65xCPU1_SecureZoneCodeSymbols_fpu32.lib Tag_VCU 属性值"1"与以前看到的属性("3")不同;组合不兼容的文件
有什么想法吗?
CCS 版本:12.5.0.00007
C2000Ware 版本:5.01.0.0
谢谢。
金江市