This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:F28P65x

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1327485/tms320f28p650dk-f28p65x

器件型号:TMS320F28P650DK
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

是否有任何将安全 ROM 功能 API 用于 F28P65x 的示例?  我要 在引导加载程序中使用 CMAC 计算函数、

我找不到任何 F28P65x 示例、因此我采用了 F2838x 中的示例代码、将其放在 F28P65x 项目中。  在链接器处生成失败:

错误#16004-D:文件"C:/ti/c2000/C2000Ware_5_01_00_00/libraries/boot_rom/f28P65x/rev0/rom_symbol_libs/cpu1/SafeZoneCode/lib/f28P65xCPU1_SecureZoneCodeSymbols_fpu32.lib Tag_VCU 属性值"1"与以前看到的属性("3")不同;组合不兼容的文件

有什么想法吗?

CCS 版本:12.5.0.00007

C2000Ware 版本:5.01.0.0

谢谢。

金江市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kinjeo:

    我们将在一两天内进行审查并与您联系。

    谢谢。此致、

    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kinjeo:

    [quote userid="595452" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1327485/tms320f28p650dk-f28p65x 是否有任何将安全 ROM 函数 API 用于 F28P65x 的示例?

    从我的发现来看,似乎没有任何这方面的例子。 我会将此帖子转发给启动 ROM 软件专家、但 他们至少在3月11日不在办公室、请给他们直至 那时再回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助!