主题中讨论的其他器件: C2000WARE
您好!
我对 TMS320F28388D (F2838x) MCU 的外部时钟源规格有疑问。
C2000Ware 中包含的基于位字段方法的芯片支持源和示例(v5.01.00.00 / device_support)基于外部连接的25MHz XTAL (同时使用 X1和 X2端口的晶体)。 但是、TMS320F2838x MCU 数据表提供如下图所示的信息。

对于外部晶振、可以连接到20 MHz、当使用外部振荡器(单端模式)时、系统会指示可连接到25 MHz。 因此、我很好奇为什么 C2000Ware 中包含的基于位域方法的示例是基于25MHz 外部晶体提供的。
此外、我在 TI E2E 社区中查看了以下问答。
>> TMS320F28388D:Windows 在使用25 MHz 振荡器时无法识别 USB-Boot 加载程序 (点击)
根据上述答案、使用20MHz 外部时钟源似乎适用于 F2838x MCU。 但是、查看 F28388D controlCARD 的更新历史记录、发现版本 A 中使用的20MHz 时钟源已在版本 B 中更改为25MHz 时钟。 我想知道原因是什么。
最后、 我很好奇为什么 F2838x MCU 仅限于使用最高20 MHz 的外部晶体、以及将25 MHz 外部晶体连接到 F2838x MCU 时会出现哪些关键问题?
谢谢。此致、
相一