This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:TMS320F2838x MCU 中是否包含 HSM (硬件安全模块)?

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1326952/tms320f28388d-is-hsm-hardware-security-module-included-inside-the-tms320f2838x-mcu

器件型号:TMS320F28388D

您好!

我正在尝试使用 TMS320F2838x MCU 设计一个汽车系统、但需要硬件安全模块(HSM)的相关规格。
TMS320F2838x MCU 中是否包含 HSM?

如果没有、是否有与 TI TMS320F2838x 兼容的外部 IC 芯片或解决方案作为对策? 下一个28x MCU 是否包含 HSM 的发布计划?

谢谢。此致、
相一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sang-il:

    Tan YinBin 说:
    ]如果没有、是否有与 TI TMS320F2838x 兼容的外部 IC 芯片或解决方案作为对策? 下一个28x MCU 是否包含 HSM 的发布计划?

    有关路线图计划的问题需要相互签订 NDA、如果已将问题分配给 TI 销售部门、请联系您。 我将关闭此帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    祝你度过美好的一天!