大家好!
我在研究 HRPWM 应用文档时有这样的疑问、文档如下所示:

本文档开头说明了 MEP 计数可用于将边沿放置在255次、但表中仅显示 MEP_Factor Max 仅为111、而不是255。 我的问题是、如果您能够达到255、为什么您不能继续减少 SYSCLKOUT 的频率(即 TBCLK)、使 MEP 值大约为255、或者如果 TBCLK 的最小频率只能是50MHz、不能进一步降低呢? 同时、当 TBCLK 的频率为50MHz 时、为什么 PWM 2.5MHz 的最大频率是? 最大频率应 与 PRD 的值设置相关、如果最大值为2.5MHz、则最小 PRD 值在 UP_COUNT 或 DOWN_COUNT 模式下应为20、在 UP_DOWN_COUNT 模式下应为10、不能小于该值。
但根据文档、PRD 值不是任意值? 或者、在该位置位时 PRD 的值是否也具有最小值、而置位的值不能小于该值?
最佳重组
润浩