请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069M 尊敬的香槟:
我查看了一些 E2E 主题、知道我们没有 关于 SCI 波特率误差的确切数字、因此我们建议误差容差小于3%。 客户的 SCI 数据位可实现少于3%的误差。 但是、起始位和停止位的长度不稳定。 例如、当波特率为9600时、停止位长度为160us、开始位长度为140us。 C2000如何确保正确识别停止位和开始位? 谢谢!
此致、
朱莉娅