This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039-Q1:GPACTRL 导致 I2C 行为异常

Guru**** 2773115 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1328070/tms320f280039-q1-gpactrl-causing-i2c-to-misbehave

器件型号:TMS320F280039-Q1

大家好、

客户遇到 EEPROM I2C 始终为低电平、总线繁忙始终为1的问题。 在与示例进行比较时、注意到它们将 GPACTRL 设置为0xFFFFFFFF、并在示例中将其设置为0x00000000。 进行更改后修复了 I2C、他们不确定原因、或者这是否实际上是问题的原因。 GPACTRL 和 I2C 功能之间是否存在会导致此问题的任何关系?

谢谢!

-插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    很高兴问题得到解决。 GPACTRL 寄存器设置 GPIO0到 GPIO31的鉴定采样周期、因此将寄存器设置为 0xFFFFFFFF 意味着这些引脚上的 I2C 在 PLLSYSCLK/510周期下运行。 但是、对于 I2C 等通信外设、无法限定 GPIO、因为外设本身是同步的。

    下面的寄存器也是输入限定方案的一部分、并且修改诸如限定符选择、输入反转控制等属性。 有关更多信息、可以在我 在此处链接的 TRM 的 GPIO 部分中找到

    艾什瓦里亚