主题中讨论的其他器件:C2000WARE、 UCC28950
您好!
我在项目中使用峰值电流模式控制、
电流互感器输出端(馈送到 CMPSS 高侧比较器引脚)的斜率补偿需要为0.107V/us。
开关频率为100kHz。 我已将 ePWM 配置为向上向下双向计数模式、周期为500。 斜坡源的 ePWM 配置为以200kHz 的频率运行。
如何在 CMPSS 中配置斜坡生成? 需要帮助以了解如何计算和设置 RAMPMAX 和 RAMPDEC 值。
假设我的最大基准值为4095 (~3.3V)、则应如何配置 CMPSS 斜坡生成的以下部分?

此致、
Jayant