This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:双核 LED 示例

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1326051/tms320f28p650dk-dual-core-led-example

器件型号:TMS320F28P650DK
主题中讨论的其他器件:SysConfig、 C2000WARE

尊敬的冠军:  

我正在 F28P65的控制卡上进行测试。

对于具有 SysConfig 的双核 F28P65 LED 闪烁示例、  

如果您在闪存上激活并同时将 SW 节点切换到1/1、以从闪存引导。

在复位 CPU 后、无法从闪存顺利引导。

它需要修改 SysConfig 以选择从闪存组0到组3的 CPU 引导模式以正常运行。

您能核实一下吗? 我没有修改示例代码中的任何内容。

默认设置应为 Bank3、而不是 Bank0、对吧?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、必须将 CPU2配置为从闪存组3引导。

    将在下一个 C2000Ware 版本中纠正该问题。

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    实际上、我已经更改了启动条件、但组4错误:

    //设备_bootCPU2 (BOOT_MODE_CPU2);//
     DEVICE_BOOTCPU2 (BOOTMODE_BOOT_TO_FLASH_BANK4_SECTOR0);

    Br、约旦