This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
由于使用的是大多数处理器引脚、我的公司选择不将 EM1A11和 EM1A10引脚连接到 SDRAM、因为这只会牺牲一些地址(处理器将这些引脚用于 SPI 接口)。 但现在、通过阅读文档、我发现 EM1A10引脚具有与前置命令相关的特定功能。 是否可以在不使用这些引脚的情况下与 SDRAM 存储器进行通信? 在本例中、EMIF 寄存器的配置是什么样的?
正在使用 SDRAM:AS4C8M32S-6TIN 256Mbits x 16位 x 4组
您好 Clecio:
看到 您提到的 SDRAM 的数据表中使用了 PRE、似乎有必要、但我会与另一位专家确认、以确保并看看如果没有该引脚会产生什么影响。
[quote userid="594567" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1324779/tms320f28379d-configure-emif1-to-access-sdram-device-using-less-pins 这样、EMIF 寄存器的配置在这种情况下是什么样的?您能更具体地说明一下您讨论的是哪些寄存器吗? 请列出您有具体问题的 EMIF 或 EMIF 配置寄存器。
你好,Omer。 感谢您的支持。
我对寄存器 CR (SDRAM_CR)的配置更感兴趣。 通常、对于该 SDRAM、我会按如下方式进行配置:
// IBANK=2 (4 banks), PAGESIZE=1 (512 words 9 column address bits), CL=3, NM=0 (32 bits) Emif1Regs.SDRAM_CR.all = 0x00000721;
但是、在不使用 EM1A11和 EM1A10引脚的情况下、应如何配置此寄存器?
尊敬的 Clecio:
当没有使用的地址行时、我认为寄存器的配置不会有任何变化、但是、只要你使用 EMIF 访问存储器、你就需要注意你有有限的地址访问、 这样、您就不会意外地在地址引脚不可用时尝试使用它们。 这更多地是一种软件实现、确保不会针对可用的地址线尝试访问存储器越界。
此外,关于你的问题的预命令,由于我们的主要专家在网上发现这篇文章解释了预充电的使用,它看起来确实是必要的(至少从我的理解,但你可以看到这些是否适用于您的使用案例):
尊敬的 Clecio:
1. SDRAM 被分成多个存储体、存储体再进一步细分为页。 一次只能打开每个组一个页面。 如果特定组中的某个页面已打开、则在不关闭当前打开的页面的情况下、您无法打开同一组中的其他页面。 EMIF 控制器可以发出 PRE 命令来关闭指定组中的 OPEN 页(或 OPEN 行)或同时关闭所有组中的 OPEN 行。 A10确定是要对一个组还是所有组进行预充电。 如何连接 SDRAM 器件的 A10引脚?
2.在 ACTV 命令期间采样行地址(A10和 A11)以选择行、而 A0~A8 (A10定义了自动预充电)定义起始列地址并向 SDRAM 存储器发出信号以开始红色或写入操作。 如果 A10和 A11未连接、EMIF 控制器如何选择没有行地址的页?
尊敬的 Clecio:
您仍然可以使用空间有限的 SDRAM (A10=A11=0)。 禁用自动刷新(A10=0)、只有所选存储体的第0行(A10=A11=0)可以进行预充电、激活、读取和写入。
您好、Wang。 真是个好消息。 但我不明白的是如何配置 EMIF 驱动程序、这样我就能按照您建议的方式使用它。 寄存器 CR (SDRAM_CR)的配置方式与此相同? 是否需要更改任何其他寄存器的配置? 如何确保驱动器的引脚 A10 和 A11始终处于低电平? 是通过限制使用的地址来实现的吗?
尊敬的 Clecio:
寄存器 CR (SDRAM_CR)的配置方式是否相同?
组数和页大小相同。
是否有任何其他寄存器需要更改其配置?
我不这么认为。
以及如何确保该驱动程序的引脚 A10 和 A11始终处于低电平?
若要使用整个存储器范围、可以使用多路复用器将 A10和 A11路由到不同的器件(AS4C8M32S-6等)、并使用 GPIO 选择器件。
是否通过限制使用的地址?
如果 A10=A11=0、则只能使用有限的存储器范围。