This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:双轴驱动器领域周末实施

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1325946/tms320f28379d-field-weekening-implementation-in-dual-axis-drive

器件型号:TMS320F28379D

 

是否在传感器双轴驱动器项目中实施了现场周末活动?

我们想在"speedloop"中实施疯狂的周末是可能的。

在 spraco3中 ,我看到你有它存在,但我看不到项目源中的逻辑:

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于美国放假、请预计在2月20日前收到答复。

    谢谢。此致、

    辛奇塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    是否在传感器双轴驱动器项目中实施了现场周末?

    可以。 您可以在 传感器双轴驱动器工程中实现固件。 您可以参考 以下文档中的说明。

    通用项目和实验室用户指南: https://www.ti.com/lit/spruj26

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Yanming、我会查看并回复您、以便进行任何说明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanming、我看了通用实验项目、制作了一个非常基本的弱磁控制器、我计划将其添加到速度环路中。

    你可以看看它,让我知道我是否在正确的轨道。

    float32_t runFWC(float32_t mechTheta, float32_t speedRef)
    {
        //speedRef is the normalized speed reference.
        //mechTheta is the normalized mechanical angle got from the encoder.
    
        float32_t idRef = 0.0f;
        float32_t angle_rad = 2 * PI * mechTheta;
        float32_t cos_theta = __cospuf32(angle_rad);
        float32_t sin_theta = __sinpuf32(angle_rad);
    
        if (fabs(speedRef) > 1.0f) // Apply field weakening only if the speed reference is greater than base speed
        {
            // Field Weakening Control Logic
            // Adjust idRef based on mechTheta and speedRef
            if (speedRef > 0.0f)
            {
                // Clockwise rotation
                idRef = -speedRef * cos_theta; // Adjust idRef based on speedRef and cosine of angle
            }
            else if (speedRef < 0.0f)
            {
                // Anti-clockwise rotation
                idRef = -speedRef * sin_theta; // Adjust idRef based on speedRef and sine of angle
            }
        }
    
        return idRef;
    }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不正确。 这个角度不是转子的电角或机械角、而是电流矢量角。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢澄清,如何计算电流矢量?,纠正我,如果我错,但这是我们如何计算电流矢量角度:

    1.运行 Clarke (a、b、c 至 i alpha. I-β)

    使用  I-alpha 运行 Park 变换。 I -β 和转子角度以获取 Id 和 Iq。

    3.计算 atan()如果 id 和 iq 给出矢量角度?

    我之前看的是双轴 FOC 方框图:什么是 Omega R (WR)? 这是速度反馈吗? 我注意到弱磁模块也是如此。 因此、启用弱磁块的输入是速度基准和速度反馈、输出是 Id 电流。 我正试图建立一个基本的骨骼的磁场减弱功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为加以简化、您可以根据直流母线电压和所需的速度注入恒定负电流 d 轴。

    也可以参考 通用电机控制实验来计算电流矢量的角度以实现弱磁控制。