This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C-Q1:无法使用 TI XDS110调试探针连接到定制电路板

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049C-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1328555/tms320f280049c-q1-cannot-connect-to-custom-board-with-ti-xds110-debug-probe

器件型号:TMS320F280049C-Q1

我当前正在尝试使用 XDS110调试探针和 CCS 12.1.0来测试与目标的连接。  目标为 TMS320F280049C-Q1。  我目前使用 cJTAG 2引脚连线。  我不确定我的问题是配置问题还是硬件问题。

下面是我的 cJTAG 连接器原理图:

下面是与 MCU 的 cJTAG 连接:

以下是连接属性的屏幕截图:

当我尝试"测试连接"时、出现以下错误:

-------- [打印重设命令硬件日志文件]----------

通过切换 JTAG TRST 信号可重置扫描路径。
控制器是具有 USB 接口的 XDS110。
从控制器到目标的链路是直接的(无电缆)。
该软件针对 XDS110功能进行了配置。
控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监测 EMU[1]引脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的时序。
控制器无法控制输入引脚上的时序。
扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

-------- [出现错误且此实用程序已中止]--------

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

值为'-230'(0xffffff1a)。
标题为"SC_ERR_PATH_measure"。

解释如下:
测得的 JTAG IR 和 DR 扫描路径长度无效。
这表示链路延迟或扫描路径中存在错误。

[结束:Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe_0]

有人可以仔细检查我的"连接属性"吗?  此外、根据此错误消息、是否有任何可能不正确或需要检查的 cJTAG 硬件连接?

谢谢。

尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上述问题已解决。  在20引脚 JTAG 连接器上:我交换了 TMS 和 TCK。