This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:如何进行多引导

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1312837/tms320f28388d-how-to-multi-boot

器件型号:TMS320F28388D

海量专家

我的客户正在使用 TMS320F28388D 开发该产品。
内核使用 CPU1和 CM、我想放入函数来更新每个 F/W。
他们希望将 CM 和 CPU1的闪存分成 Loader 和 Application F/W 区域、并将 update 函数置于 Loader 中。

他们无法找到引导方式来分别加载 F/W 和应用 F/W 区域。

我想问、他们是否有可以参考的方法或示例。

谢谢

此致

罗宾。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin、您好!

    很抱歉耽误了时间、我们的专家将紧急休假。 您是否仍需要 此方面的帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    我需要你的支持。  

    请检查一下  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin、您好!

    专家在3月8日之前仍不在办公室、请允许直至获得回复。