This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:何时获取泵访问

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1328102/tms320f28388d-when-to-gain-pump-access

器件型号:TMS320F28388D

您好!

我们将从379升到388。  在 SPNU632 (《TMS320F2838x 闪存 API 参考指南》)第39页的第4.2节"建议的擦除流程"中、指出应首先获得泵的访问权限。  我们目前的379D 代码已经运行良好、在呼叫 Fapi_Erase 博蒂尔之前就开始了。  以这种方式保留它有什么危害吗?

谢谢!

据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    我建议首先访问泵。 我记得我们也在我们的 F2837xD 示例中描述了此方法。

    谢谢。此致、
    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  谢谢 Vamsi。

    据