This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:RAM 中的存储器映射访问

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28375S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1328561/tms320f28375s-memory-mapping-access-in-ram

器件型号:TMS320F28375S

           尺寸         起始地址         结束地址

您好!

从 TMS320F28375S 数据表中可以观察到以下存储器映射。

GS11RAM   4Kx16       0x00017000         0x00017FFF

GS12RAM   4Kx16       0x00018000         0x00018FFF

GS13RAM   4Kx16       0x00019000         0x00019FFF

GS14RAM   4Kx16       0x0001A000         0x0001AFFF

GS15RAM   4Kx16       0x0001B000         0x0001BFFF

请告诉我、我们是否可以将一半的 GS13RAM 与 RAMLS3D01GS013 (程序存储器)、 另一半与 GS13_14_15RAM (数据存储器)合并

                      起始地址      结束地址     长度

RAMLS3D01GS013       0x00009800       0x00019D97    0x00010597

GS13_14_15RAM        0x00019D97      0x0001BFF7    0x00002260       

谢谢。

S. Vennela

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vennela、

    Unknown 说:
    请告诉我是否可以将一半的 GS13RAM 与 RAMLS3D01GS013 (程序存储器)合并, 另一半与 GS13_14_15RAM 合并(数据存储器)

    应该没有任何问题、您可以合并 GSx 和 LSx RAM。 最好使用连续存储器来存储函数或数组等项目、就像建议的那样。