This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:功能安全合规性

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1327934/tms320f28388d-functional-safety-compliance

器件型号:TMS320F28388D

是否符合功能安全标准以及是否全部依赖于硬件、是否有支持功能安全合规性的特定操作系统? 例如:如果用 Free-RTOS 替代 TI DSP BIOS/SYS BIOS、那么芯片是否仍然能够实现功能安全呢? 或者、功能安全合规性是否需要特定的工具链?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F2838x 器件系列硬件认证不依赖于任何 RTOS。 您根本不需要使用一个、也可以使用您选择的安全合规型产品。

    请注意、SYS/BIOS 和我们的 FreeRTOS 实现方案尚未使用功能安全质量流程开发、因此如果您要使用它们、则需要像针对您自己的应用程序代码那样采取步骤以获得系统功能。 我知道的唯一支持 C2000器件的预先认证 RTOS 就是 SafeRTOS 。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢惠特尼提供的信息和回应。