This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:CCS 中显示的 HRCap 寄存器错误。

Guru**** 2447250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1313331/tms320f280025c-hrcap-registers-shown-in-ccs-is-wrong

器件型号:TMS320F280025C

您好!

CCS 寄存器窗口显示了 HRCap6Regs。 但是、TRM 中提到、F28002x 支持 HRCAP3、而不支持 HRCAP6。

请查找以下文件的快照: C:\ti\ccs1240\ccs\ccs_base\common\targetdb\devices\f280025c.xml

在 F28p65x   中、EPwm8MindbLUTRegs 的 xml 结构名称在以下文件中存在字段 basaddr 的拼写错误: C:\ti\ccs1240\ccs\ccs_base\common\targetdb\devices\f28p650dk9.xml

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,穆库尔

    在下一个 CCS 版本中修复这些错误。

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,穆库尔

    此问题将在 CCS 12.7版本中修复。

    此致

    西达尔特