请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDM-1000 团队、您好!
我想问一下 TIDM-1000的 CMPSS 保护部分。 我假设图14上的 DACHVAL 和 DACLVAL 都是通过内部 DAC 进行设置的。 是这样吗?
我还读到过、比较器的正输入始终由外部引脚驱动、而负输入可由外部引脚或内部可编程的12位 DAC 驱动。 如果是这种情况、如何将 DACHVAL 连接到 COMPH +引脚?
希望你能就此启发我。 谢谢你。
此致、
汉斯