This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:转换编译器的输出文件

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1327326/tms320f2800157-conversion-of-output-file-from-compiler

器件型号:TMS320F2800157

您好!

我具有 CCS 为 TMS320F2800157生成的 hex 文件

我希望将其从 ICT 设备进行刷写、

供应商请求"我们只需要将闪存文件另存为 TI .txt (德州仪器(TI))或格式 srec (Motorola SREC)您能为我们做到吗?"

请问是否可以将 hex 文件转换为 txt fil 或.srec?  我的意思是、您是否有免费的工具?

使用此编译器无法生成 txt 文件、

谢谢

Br. T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    请参阅该主题: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1259712/tms320f28034-do-we-have-a-tool-to-convert-hex-file-to-txt-file-directly

    此致!

    马瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    很抱歉、我看到您已经从项目中生成了十六进制文件、想要将其转换为.txt。 但基于该线程、我们没有可将从工程生成的 hex 文件转换为.txt 的工具。

    George Mock 引用了一个名为 srec_cat 的开源工具。 这是您可以选择的吗?

    此致!

    马瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、是的、我很感兴趣-明天我会尝试自行安装 开发工具来发挥一点作用、从我看到的开发人员生成的文本文件不可行、所以我想我还没有得到一些东西

    Br. 汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    听起来不错、现在让我们关闭该主题。

    此致!

    马瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    解决方案根本找不到、我很感激它没有关闭。

    建议生成包含地址和数据的 TI txt 格式文本文件

    我没有成功。 请问有没有方法获得一种教程?

    谢谢。 Br. 汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    显示时、您可以将.hex 文件作为文本文件打开、如果您要查看拼写正确的字符、可以引用此 资源。

    但是、正如我提到过的、除非您直接使用 CCS 编译器、否则我们没有用于构建输出的工具、CCS 编译器可以选择将输出构建为 TI .txt 文件。

    此致!

    马瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    从我从 developper 收到的文件,我可以看到 hyeroglyphs 或我可以看到数据,但没有地址。

    由于开发人员现在不可用、我目前正在安装 CCS 以自行尝试

    BR.T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我尝试了可从链接生成的10个输出文件、让我看看其中一种格式是否让 ICT 设备满意

    谢谢

    BR.T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    您是否正在使用 CCS 的编译器生成.txt?

    此致!

    马瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    是、CCS

    BR.T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    您是否能够通过 CCS 编译器使用生成的.txt 文件?

    此致!

    马瑞安