This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:XDS110:连接问题

Guru**** 2030840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1329667/tms320f28p650dk-xds110-connection-issue

器件型号:TMS320F28P650DK

尊敬的 TI 支持:

我已经使用 F28P65x 控制卡及其扩展坞几个月了、突然出现以下问题。

根据我的经验、我已将旧的控制板替换为 新的一个 但我遇到了同样的问题。  我确信我没有更改 CCS 12.5工程设置或类似的设置。

我的 XDS100应用的固件

你能帮我吗?

此致、

埃托尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ettore:

    您能否使用 controlCARD 上的 DIP 开关将其置于等待引导模式? 然后、您可以对电路板下电上电、然后再次尝试连接吗?  

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我已在开关 S3上设置 Gpio72 = 0和 Gpio84 = 1、该设置解决了我的问题。

    非常感谢。

    埃托尔