This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:PWM 在复位时高输出(/XRS)

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1328718/tms320f28379s-pwm-high-output-on-reset-xrs

器件型号:TMS320F28379S

尊敬的: 主席先生/女士,

我目前使用的是 F28379S 100引脚封装、
我对"Reset"函数的使用有疑问。

当使用 POR 复位时、(PWM7A、B/PWM8A、B)的输出在电源打开和关闭时保持低电平。
当 I INPUT (KEEP) ON /XRS 引脚为低电平时、(PWM 7/8)的输出最初发出高电平并下降至低电平。
我已使用将 R-C 和 C 并联的轻触开关进行了测试。

根据8.8内部上拉配置要求:
-输入模式禁用上拉
-但是对于较小的引脚封装,在输入模式中启用上拉

根据3.3.1复位源:
-用于 POR 和/XRS 的 IO 是 Hi-Z
-->然而,由于我正在使用较小的引脚封装,我认为上拉仍将在输入模式中启用。

1.通过 POR 打开/关闭电源时、没有 PWM 高电平输出。
但当使用/XRS 低电平输入时、输出最初发出高电平并下降到低电平。 (之后保持低电平)

请告诉我、POR 和/XRS 低输入之间的输出为何存在这样的差异。

2.我已经尝试在 PWM 7、8上使用10千欧的电阻器来下拉。 但仍会发射到轻微的高电压。

您能告诉我内部上拉电阻的规格吗? "对我来说,这是不可能的事。"


*我已经附上了两种情况下的输出波形图像-带/不带下拉电阻器

图形表示以下条件:I 输入时的高输出波/XRS 低输入(保持)
-->你可以看到这些图形显示的症状与我之前提到的完全相同。

无下拉

10k 下拉

5K 下拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bae:

    感谢您提供信息和示波器截图。 要回答您的问题、请执行以下操作:

    GPIO 上拉电阻在复位时被禁用、因此如果 GPIO 为 低电平、我们希望它在复位时也能保持低电平。  

    2.我们没有此电阻的数据表规格,但我们的上拉电流可以在 数据表的 表 6.6中找到。电气特性

    我要问的一个问题是、您是如何驾驶 XRS 的?  

    此致、

    艾里森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的答复。

    有关我的查询、请参阅技术参考手册中的"8.8内部上拉配置要求"。

    如果我使用100引脚封装、了解 GPIO 上拉电阻是否启用是正确的?
    (请查看附件以供参考)

    我还根据您的请求附加了/XRS 输入电路图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bae:

    假设您正在使用该封装可用的 ePWM 引脚(因为您正在检查 ePWM 引脚)、则本 TRM 注释实际上不适用。 在该注释中、 您可以看到它指定了该语句适用于未绑定的 GPIO、而您使用的不是该语句。 因此无需担心。

    您能否一起提供 XRS 引脚和 ePWM 引脚的示波器捕获? 希望查看两者之间的关系以及被驱动为低电平时 XRS 信号的活动。

    此致、

    艾里森