This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28065:在 FOC 中从电流环路模式切换到速度环路模式的最佳时间是什么时候?

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1329366/tms320f28065-when-is-optimum-time-to-switch-from-current-loop-mode-to-speed-loop-mode-in-foc

器件型号:TMS320F28065

尊敬的论坛:

我已经使用了 HVPM_sensored 项目成功驱动一个 PMSM 电机。 根据应用注意事项、最初必须将 lsw 设置为1、然后在短时间后可以设置为2。 您能否更具体地说明这次培训的情况? 它的最小值是多少?  

此致

Hamid Kavianathar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很难推荐一个  取决于电机和系统的特定时间。 您可以尝试使用默认值并根据测试结果进行调整。