This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320LF2407A:需要使用 XDS100v3对2407进行编程、适用于传统电力电子产品

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1329580/tms320lf2407a-need-to-program-2407-with-xds100v3-for-a-legacy-power-electronics-product

器件型号:TMS320LF2407A

尝试在 CCS 5.2中导入工程代码时、工程导入日志中出现以下错误:
"! 错误:未知设备"TMS320C24XX"! "

我想 CCS 3.3 恰好是 支持2407的最后一个版本。

但当我尝试设置 CCS 3.3时、却找不到 XDS100v3 驱动程序。

我 想 了解-  

是否有办法使用更高版本的 CCS 对2407进行编程? 或  

是否可以使 XDS100v3适用于 CCS 3.3? 或

我是否可以使用任何其他工具、我的选项是什么?