This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:支持下载 TI Cloud Agent 应用程序

Guru**** 2533300 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1326180/tms320f28335-support-for-downloading-ti-cloud-agent-application

器件型号:TMS320F28335

您好!

     我们正在提出有关 CCS GUI Composer 的问题。

      登录 CCS GUI Composer 后、我们尝试创建一个项目并在实验套件(TMS320F28335)和系统(PC)之间建立连接。

     有一个弹出窗口用于下载和安装 TI Cloud Agent 应用程序,当我们单击提供的下载链接时,会显示该站点上没有文件,如所附的屏幕截图所示。

     请求您提供支持以下载 TI Cloud Agent 应用程序。

谢谢。此致、

马杜什里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于美国放假、请预计在2月20日前收到答复。

    谢谢。此致、

    辛奇塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Madhushree:

    请访问 dev.ti.com、并尝试从此处下载/安装 TI Cloud Agent

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、您好!

         感谢您的答复。

         我们尝试 从 dev.ti.com 下载/安装 TI Cloud Agent 应用程序、但无法 下载  、结果重定向至与                    查询中所述。

         您能否为我们提供一些下载和安装 TI Cloud Agent 应用程序的替代方法。

    谢谢。此致、

    马杜什里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是哪种主机操作系统和 Web 浏览器?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、您好!

          

            我们使用的是 操作系统和 Web 浏览器(Chrome / Microsoft Edge) Windows 10。

    谢谢。此致、

    马杜什里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我已就此问题通知工程人员。 收到更新后、我会将其传递给大家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、您好!

          感谢您的答复。  

          如果您收到工程师的任何更新、请告诉我。

    谢谢。此致、

    马杜什里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有可能暂时禁用您的系统和浏览器上运行的任何防病毒/安全软件? 我们认为可执行文件被此类软件阻止了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、您好!

         实际上、我们的公司政策不同意禁用笔记本电脑的任何防病毒/安全功能。

         请求您向我们建议 下载设置的另一种方式。

    谢谢。此致、

    马杜什里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试运行随附的可执行文件:

    e2e.ti.com/.../ticloudagent_5F005F00_2.exe