This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280034:CCS/XDS2xx 调试 USB 探针

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280034, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1328335/tms320f280034-ccs-xds2xx-debug-usb-probe

器件型号:TMS320F280034
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好!

我正在尝试 使用 XDS200调试探针在 CCS v 12.3与器件 TMS320F280034之间建立连接。 不幸的是、我遇到了以下问题:

  1. XDS200上的 LED 绿色出现
  2. 当我单击测试连接时、我看到以下错误(我还使用 xds2xx_conf 检查了连接):
    1. [开始:Texas Instruments XDS2xx USB Debug Probe_0]

      执行命令:

      %CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatfilename%-RV -o -S 完整性

      [结果]


      -------- [打印主板配置路径名}-->--------------------

      C:\Users\xxxx\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\
      ccs1230\0\0\BrdDat\testBoard.dat

      -------- [打印复位命令软件日志文件]----------

      该实用程序选择了560/2xx 类产品。
      该实用程序将加载程序'xds2xxu.out'。
      E_RPCENV_IO_ERROR (-6)无连接:DTC_IO_Open::DTC_IO
      无法打开 I/O 连接(xds2xxu:0)

      软打开控制器时出错。

      -------- [出现错误且此实用程序已中止]--------

      此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

      值为'-250'(0xffffff06)。
      标题为"SC_ERR_ECOM_EMUNADE"。

      解释如下:
      尝试通过 USCIF ECOM 访问调试探针失败。

      [结束:Texas Instruments XDS2xx USB Debug Probe_0]

  3. 几天前、我能够让测试连接正常工作、但使用 CCS v 12.6
    1. 由于 CCS 版本不正确、我已将其卸载
  4. PC 中的驱动程序似乎也已正确安装:

您有什么解决建议吗?

提前感谢您。

请求、

安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否在此页面尝试"更新固件"中的步骤?  https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds200.html

    另外、能否分享您的目标配置的屏幕截图?  

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本杰明、您好!  

    这是我在 CCS 中使用的当前配置:

    如果我还尝试读取 XDS200中存储的当前固件版本、则会得到以下结果(我尝试按照步骤更新固件版本):

    谢谢你。

    此致、

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 您是否还可以发布指向您购买探头的位置的链接?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本杰明、您好!  

    很遗憾、我没有购买。  

    一个优点是、我为 XDS200更改了 USB 端口、现在可以使用它进行通信。

    之前、它被连接至一个 USB 集线器(未通电)。

    现在我有一个新问题。 我正在尝试刷写 TMS320F280034、但无法使用 uniflash 访问寄存器。 具体来说、我有以下错误:

    在这种情况下、我检查了芯片连接并且看起来没有问题。 您对这个新错误有什么想法吗?

    感谢您的支持。

    此致、

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个优点是、我为 XDS200更改了 USB 端口、现在可以使用它进行通信。

    之前、它被连接至一个 USB 集线器(未通电)。

    [/报价]

    请注意、许多外部调试探针均由总线供电。 未供电的 USB 集线器可能无法为探头提供足够的电源。

    现在我有一个新问题。 我正在尝试刷写 TMS320F280034、但无法使用 uniflash 访问寄存器。 具体来说,我有以下错误:

    请参阅以下文章。 请参阅称为"器件寄存器"的部分

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html

    除了芯片连接之外、还检查调试探针与 JTAG 硬件的连接。 您是否使用了定制电路板?

    谢谢

    [/quote]