This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:从 RAM 引导 CPU2

Guru**** 2348500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1315433/launchxl-f28379d-cpu2-boot-from-ram

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

您好!

我尝试正确使用379D 的两个内核。

多亏了前一个线程、我想我理解了 CPU 是如何启动的。

如果我想在独立模式下使用 Launchpad,我将命令 Device_bootCPU2 (C1C2_Brom_bootmode_boot_from_flash);插入 main ()函数代码的开头。

然后、考虑到 CMD 文件指定闪存中的.text 段、代码启动@0x80000、我将程序加载到 CPU 中、然后我被迫 断开连接垫上的 JTAG 探针、并请求复位:  

关闭 TRST 引脚并进行复位是否正常?

如果是、我有一个其他问题:

我看到我们可以请求从 RAM 进行引导、因此我插入这些命令、我在 TI 提供的几个示例中看到这些命令:

但是...如果我必须复位 LaunchPad、RAM 会在 ROM 引导序列中重新初始化。 由于开关1和2处于高位置、CPU1从闪存引导(先前已编程)、并且 RAM 中没有编程。

独立模式下的 RAM 配置有何作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    很抱歉耽误了时间、我们的专家将紧急休假。 您是否仍需要 有关这些问题的帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer:

    感谢您发送编修。

    是的、我想得到这个答案。 我可以继续推进我的项目、但我恐怕会误解一些东西。

    最好解决这个问题。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    专家在3月8日之前仍不在办公室、请允许直至获得回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、Omer、尽管您忘了我

    您的专家的帮助将有助于我们的理解(我认为我们改进了自己...但我们仍有很多需要了解的)