主题中讨论的其他器件:SysConfig、 C2000WARE
您好!
我使用的是 F28P65 LaunchPad 、因此我开始构建一个 可正常工作的单个 CPU 的闪烁 LED 示例。
现在, 我尝试 创建一个大的静态32位 数组,需要在我的应用程序. 我看到在 CCS 存储器分配窗口中、它存储在 RAMLS5部分中。 但当我尝试超过512个元素时、大小会超过该 段。
我在 SYSCFG 中看到了 一 节关于链接器命令文件配置的内容,因此我添加了一个 memComcombination,将 RAMLS5 RAMLS6和 RAMLS7分组。 但问题仍然存在。 似乎不会生成任何文件。
有什么建议吗?
谢谢你。
此致