This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:在向上计数模式下向下计数时、CMPB 上的 SYNCOUT

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1327726/tms320f28377d-syncout-at-cmpb-when-down-counting-in-updown-mode

器件型号:TMS320F28377D

您好!

对于 ePWM 模块中给出的 SYNCOSEL 选项、我们如何在选择 CMPB 选项时指定计数方向。 我在 ePWM 配置中使用了加减计数器模式。 我想在向下计数时以特定的 CTR 值从 EPWM1创建一个 SyncOut。  

5-4 SYNCOSEL -同步输出选择
00:EPWMxSYNCI / SWFSYNC
01:CTR =零:时基计数器等于零(TBCTR = 0x00)
10:CTR = CMPB:时基计数器等于计数器比较 B
(TBCTR = CMPB)
11:EPWMXSYNCO 由 TBCTL2[SYNCOSELX]定义
复位类型:SYSRSn

在上述选项中,如何在选择选项-10时定义计数方向( CTR = CMPB )。

如有任何帮助,将不胜感激。  

谢谢  

迪普蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepthi、您好!

    您可以使用 TBCTL 寄存器的 PHSDIR 位来选择 ePWM 接收到同步输入脉冲后的计数器方向:

    请记住、SYNCOSEL 选择 EPWM1模块作为同步输出脉冲发出的事件 、其他 ePWM 模块可用作同步输入源-如 TRM  图15-7所示。 时基计数器同步方案。 EPWM1接收到同步输入脉冲后、只能使用 PHSDIR 位(如上所述)来改变方向-对于 EPWM1、该脉冲来自外部同步源、或者您可以使用软件强制的同步脉冲(TBCTL 寄存器的 SWFSYNC 位)来发出同步脉冲。 在同一图中也显示了这一点。

    此致、

    艾里森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Allison:

    感谢您回答我的问题。  

    目的是不改变计数方向。  

    也许我应该重新构建我的问题。  

    我想知道如何仅在计时器递减时(在递增计数器模式下)生成同步脉冲。

    例如、在为 ePWM 中断选择一个事件时、我们有如下一些选项:

    INTSEL ePWM 中断(ePWMx_INT)

    选择选项

    000:保留
    001:启用事件时基计数器等于零。 (TBCTR = 0x00)
    010:启用事件时基计数器等于周期(TBCTR =TBPRD)
    011:启用等于零或周期的事件时基计数器(TBCTR = 0x00或 TBCTR = TBPRD)。 该模式在向上向下 双向计数模式下很有用。
    100:在计时器 递增时使能事件时基计数器等于 CMPA、或在计时器递增时使能 CMPC
    101:当计时器 递减时使事件时基计数器等于 CMPA、当计时器递减时使 CMPC 使能事件时基计数器
    110:使能事件:当计时器 递增时、时基计数器等于 CMPB;当计时器递增时、时基计数器等于 CMPD
    111:启用事件:当计时器 递减时、时基计数器等于 CMPB;当计时器递减时、时基计数器等于 CMPD。

    在" 时基计数器等于 CMPB  且计时器递减时"、有生成事件的选项。

    我需要一个类似的选项来生成从 EPWM1到 EPWM2的同步输出脉冲。  

    请注意、我的问题与 同步输出 而不是任何中断生成的任务。 尤其是在配置 SYNCOSEL 寄存器时。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepthi、您好!

    感谢您的澄清!

    遗憾的是、没有硬件实现选择 CMPB-DOWN 作为同步输出脉冲的事件源、正如您突出显示的、这里有中断的事件源。 使用同步输出脉冲 仅限 当 CTR = CMPB 时- 使用时、必须在软件中实现向上向下计数。 请告诉我是否可以帮助解决其他问题!

    此致、

    艾里森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Allison:

    感谢您确认这一方面。 我将在这方面尝试其他一些备选办法。

    谢谢。此

    致、 迪普蒂
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有问题, Deepthi. 我将继续并暂时关闭此主题、但如果您有任何其他问题、可以随时打开另一个主题或向我发送消息!

    此致、

    艾里森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、Allison。 感谢您的支持。

    谢谢。此

    致、 迪普蒂